结果:找到"无人机 无人车 无人船",相关内容1000条
- 舵机在弹簧刀无人机中的妙用
- 俄乌冲突爆发后,美国等西方国家已经向乌克兰提供了多种武器。美国五角大楼当地时间9月20日发布的相关报告显示,美方将向乌克兰提供“弹簧刀”600型无人驾驶飞行器。对此,俄罗斯方面已经多次指责美国是在“火上浇油”,从而使俄乌冲突持续下去。那么,弹簧刀究竟是一款怎样的无人机?弹簧刀:一种小型化、低成本、精确制导的巡弋式空中攻击装备。由电池、电动马达和双叶片螺旋桨构成,噪声小,热信号低,难以被探测和识别,该系统能飞行、跟踪、参与“非线性瞄准”,具有精确打击效果。发射前,其螺旋桨亦处于折叠状态,各个翼面在折叠状态下与机身浑然一体,不多占用空间,有效缩小了发射筒的尺寸。发射后,主控计算机控制机身上的旋转...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 舵机 军工 无人机 舵面控制 发帖人:DSpower 发帖时间:2023-11-27 11:46:00
- 本人需要一款能在华强北立足航模之类的玩具
- 需要电池,电调,控制器,模具外壳,遥控器的生产设计供应。联系邮箱:Fengguangyuan.wubangtu.cn
- 所属专栏: 项目外包 标签: 无人机 无人车 无人船 发帖人:冯诺依曼 发帖时间:2023-09-13 12:31:00
- 【快速上手教程2】开源编队无人机-OPENMV脚本烧写
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列OPENMV脚本烧写图1一、OPENMV脚本烧写OPENMV脚本的烧写比较简单,主要是要借助前面安装的OPENMVIDE,具体步骤如下:(1)打开openmvide,如下图所示。图2(2)打开提供的python源码,直接把mvCtrl.py拖到openmvide中即可。图3图4中途可能会出现要求更新,激活等,无需理会,点“否”。(3)使用USB数据线连接视觉模组的USB口,并插上电脑的USB口。图5(4)点击openmvide左下角的“插座”logo,点击后下面的“三角形”logo会变成绿色,此时代表视觉模组已经和openmvide连接。图6图7(5)...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源,编队,无人机,OPENMV,脚本烧写 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-15 16:49:00
- 终于回归工作。。。。
- 放了好久好久的假期,赶了夜车,今天终于回到这边,马上进入工作状态!愿大家今年都顺顺利利!国泰民安!
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 异乡人的无奈 发帖人:飞奔的马 发帖时间:2022-02-14 00:42:00
- 能自动行走的机器人实验模块
- 能自动行走的机器人,可防摔倒
- 所属专栏: 参赛帖子 标签: 机器人 发帖人:彩虹热线 发帖时间:2021-01-29 14:52:00
- 立创商城的地址打印不全
- 如下图,在商城收货地址里已选择了市后面的区,结果商城寄货的时候没把区名打上,导致快递公司查不到,周折了很久才拿到货。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 商城地址 查无此人 发帖人:深圳阿愚 发帖时间:2018-11-26 14:41:00
- PID算法在多旋翼飞行器上的应用
- 一、基本概念。P比例I积分D微分PID控制目的在于对误差的降低,也可以说是滤波,还可以说是3种纠正方式的集合。误差包括过去累计误差、目前误差和未来的误差。也就是时间的作用域的不同来区分的。响应指标:1、对误差的反应速度。(PI实现)2、控制器过冲的速度。(过冲:第一次超过峰值电压)(PD实现)3、系统振荡的程度。(PD实现)如何通过PID控制来降低误差呢?分以下几个步骤。1、通过各种传感器搜集到的输入数据(有误差的值)。2、控制器做出决定(滤波)。纠正误差的3种算法(滤波)1、消除当前误差。2、平均历史误差。3、预测未来误差。3、通过输出设备来做出反应(消除误差后)。注意:以上的滤波操作是通...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 无人机 发帖人:晏几台char 发帖时间:2018-10-30 23:00:00
- IIR与FIR滤波器
- IIR滤波器,FIR滤波器和窗口滑动滤波通常,信号的频谱处于有限的频率范围内,而噪声的频谱则散布在很广的频率范围内,为了消除噪声,可以把FIR滤波器或者IIR滤波器设计成合适的频带滤波器,进行频域滤波。一般滤波器可以分为经典滤波器和数字滤波器。经典滤波器:假定输入信号中的有用成分和希望去除的成分各自占有不同的频带。如果信号和噪声的频谱相互重迭,经典滤波器无能为力。比如FIR和IIR滤波器等。现代滤波器:从含有噪声的时间序列中估计出信号的某些特征或信号本身。现代滤波器将信号和噪声都视为随机信号。包括WienerFilter、KalmanFilter、线性预测器、自适应滤波器等一、IIR滤波器I...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 四轴飞行器 无人机 发帖人:晏几台char 发帖时间:2018-10-25 15:15:00
- 【原创】何去何从,飞进寒冬的无人机
- 近期,一直饱受业界期望的无人机再次进入公众视野:无人机威胁正常航班飞行安全的新闻开始频现报端,特别是成都、重庆等地机场频发无人驾驶飞行器干扰航班运行、威胁航空安全的恶性事件,将整个无人机行业推上风口浪尖。民航局于2017年5月16日宣布,目前已经初步完成了民用无人机登记注册系统的开发,并将于18日上线运行,6月1日正式对质量250克以上的无人机实施登记注册。同时正在建立无人机登记数据共享和查询制度实现与无人机运行云平台的实时交联。无人机将开始进入实名登记的时代。近观几年来,无人机作为新兴行业翘楚,获得资本与市场的追捧,开始疯狂生长,特别是2014年以来,以大疆创新为代表的的一批通用无人机厂家...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 无人机 怡海能达 发帖人:怡海能达 发帖时间:2017-06-05 16:19:00
返回